L’Europa è davvero pronta per guidare – piuttosto che seguire – la trasformazione digitale? Al giorno d’oggi, il 98% dei cittadini europei dispone di una connessione internet fissa a banda larga, e il 76% delle famiglie europee dispone di una rete a banda larga ad alta velocità da almeno 30 Mbps. Le reti mobili 4G coprono in media l’84% della popolazione. Inoltre, il 74% delle abitazioni europee ha sottoscritto un abbonamento per la connessione internet fissa a banda larga, mentre più di un terzo di questi collegamenti sono ad alta velocità. Il numero di collegamenti ad alta velocità è cresciuto del 74% dal 2014.
Questi numeri dimostrano che l’Europa ha creato una solida base per poter rispondere alla domanda attuale, non sufficiente a sostenere lo sviluppo atteso negli anni a venire. Se l’Unione Europea vuole essere leader nell’imminente rivoluzione digitale, deve attuare investimenti su larga scala e prolungati nel tempo. Per questo motivo, il Gruppo Prysmian ha ospitato, insieme alla Rappresentanza permanente d’Italia dell’Unione Europea, un incontro che ha coinvolto ambasciatori nazionali, rappresentanti del settore delle telecomunicazioni, professionisti nel campo della finanza, funzionari della Commissione ed eurodeputati, per parlare degli ambiziosi progetti dell’Unione Europea circa la propria rete di telecomunicazioni, in un momento cruciale per l’iter legislativo. Philippe Vanhille, Senior Vice President Telecom Business di Prysmian Group, nel corso dell’evento ha espresso l’auspicio di poter “vedere un’ambizione adeguata nella realizzazione dei piani di sviluppo infrastrutturale da parte degli Stati Membri, con obiettivi in termini di copertura e connettività che possano condurre l’Europa a diventare leader digitale globale”.
Philippe Vanhille, Senior Vice President Telecom Business at Prysmian Group, expressed at the event the hope “to see an appropriate level of ambition in these plans by the Member States, with targets in terms of coverage and connectivity that will place Europe in the position to become a global digital leader”.
Spesso la velocità è considerata l’obiettivo più importante da raggiungere: in tutto il mondo, gli utenti di internet basano la propria esperienza digitale soprattutto su questo parametro. Ma Prysmian è consapevole che i collegamenti del futuro richiederanno molto di più, non solo maggiore velocità. Vanhille ha richiamato l’attenzione sui vantaggi della fibra ottica, non solo per le sue migliori prestazioni rispetto ad altre tecnologie in termini di velocità di download, ma anche per altre caratteristiche chiave che la fibra offre, tra cui la bassa latenza e l’affidabilità. Quest’ultima è un fattore molto importante, dal momento che qualsiasi traguardo raggiunto grazie alla risoluzione dei problemi di latenza, o di bassa velocità in upload o download viene annullato dall’interruzione della connessione.
Sarà impossibile per l’Europa vincere questa sfida senza il supporto di una densa rete in fibra ottica. La densità dei collegamenti ha inizio con lo sviluppo delle reti ottiche principali, in grado di fornire accesso alla fibra ottica fino alle abitazioni degli utenti, dove i nodi centrali trasferiscono il segnale dalla fibra a supporti tecnologici più tradizionali. Ad ogni modo, l’obiettivo finale che stiamo cercando di raggiungere attraverso il miglioramento costante delle nostre tecnologie è il collegamento della fibra fino all’interno delle abitazioni, la cui funzionalità e durevolezza risiede nell’alta qualità della fibra, dei cavi ottici e del sistema di collegamento. Prysmian è leader nella ricerca e nello sviluppo di queste componenti passive fondamentali che supportano questo tipo di collegamenti, con investimenti significativi su scala globale per rimanere in prima linea nell’innovazione digitale.
Per Prysmian sono questi i tre parametri chiave di una rete affidabile in grado di durare dai 30 ai 50 anni la qualità dei componenti passivi, la qualità dell’installazione e l’omogeneità della rete.
Il Gruppo Prysmian ha rafforzato la propria partnership con Telecom Italia con tre nuove commesse relative alla fornitura di cavi e collegamenti in fibra ottica. I cavi saranno utilizzati dall’azienda di telecomunicazioni per lo sviluppo di progetti che fanno parte del Piano Digitale per la banda ultralarga. Le commesse hanno un valore complessivo di €33 milioni, di cui €28,5 milioni per la fornitura di cavi e il rimanente per la vendita di altre componenti della famiglia degli innovativi prodotti ODF.
La rete in fibra ottica di nuova generazione è una tecnologia fondamentale per Telecom Italia e la sua realizzazione costituisce un impegno strategico per la società, che considera la rete come elemento essenziale per diffondere la digitalizzazione nelle abitazioni e nelle industrie presenti nel Paese. Il Gruppo Prysmian mette a disposizione di Telecom Italia le soluzioni tecniche di migliore qualità e più innovative tra quelle disponibili sul mercato, per assicurare la connessione più veloce e affidabile.
Tutte le fibre ottiche usate per realizzare i cavi verranno prodotte presso il centro di eccellenza del Gruppo situato a Battipaglia, dove ogni anno vengono prodotti 9 milioni di chilometri di fibra ottica. Prysmian è l’unico produttore di fibra ottica presente in Italia, mercato in cui mantiene il proprio ruolo di leader nel segmento delle tecnologie più avanzate. Carlo Scarlata, Chief Commercial Officer di Prysmian Cavi e Sistemi Italia, ha commentato: “La tecnologia, l’innovazione e la conoscenza approfondita delle comunità locali, insieme alla nostra esperienza internazionale, ci permettono di realizzare le uniche soluzioni in fibra attualmente prodotte in Italia.”
In questo modo, il Gruppo Prysmian sta contribuendo al processo di digitalizzazione del Paese, attraverso una rete fissa in fibra ottica dalle migliori performance tecniche, in grado di soddisfare i crescenti bisogni dei clienti italiani.

Per il terzo anno consecutivo, Prysmian promuove la propria campagna ‘L’Italia mostra la sua vera fibra’. La campagna promuove le competenze uniche che la società può offrire a sostegno della realizzazione di un sistema infrastrutturale a banda ultralarga nel Paese. Il Gruppo è l’unico produttore di fibra in Italia: ogni anno, 9 dei circa 35 chilometri di fibra che vengono prodotti complessivamente dal Gruppo provengono dal nostro stabilimento di Battipaglia.