Sistemi di monitoraggio per Media Tensione

OVERVIEW

Pensato per un’energia “data driven”

Quando si parla di reti per la distribuzione di energia e applicazioni per la trasmissione di energia a media tensione, è opportuno ricordare che ogni singola finestra temporale in cui l’energia non viene distribuita si traduce in una perdita finanziaria. Il mercato della media tensione è anche quello in cui si registra il più elevato numero di anomalie dovute a ragioni di diversa natura, quali copertura geografica estesa e frammentaria, tecnologie differenti e installazione eseguita da terzi.

Di conseguenza i proprietari e gli operatori dei sistemi a media tensione si trovano ad affrontare sfide crescenti legate alla sicurezza e alla continuità della fornitura di energia. Queste sono questioni che possono essere gestite solamente con il supporto di un ampio database aggiornato e potente.

In un mondo e in tempi in cui queste informazioni non erano disponibili, Prysmian Group è stato un vero e proprio precursore. Oggi è il primo e unico operatore del settore dei sistemi in cavo capace di fornire un database così ampio da permettere di salvaguardare il valore di un asset elettrico, sia che si tratti di una singola apparecchiatura o un’intera rete elettrica.

PRY-CAM è una tecnologia rivoluzionaria che consente di eseguire in remoto la misurazione accurata, affidabile e in modalità on-line dei principali parametri per la diagnosi del sistema e la localizzazione delle anomalie. Sfruttando le straordinarie possibilità di raccolta dati offerte dall’Internet of Things, PRY-CAM è in grado di incrementare il tempo di funzionamento e la sicurezza dei sistemi elettrici, estenderne la longevità e ridurre in modo significativo le tempistiche, la forza lavoro e i costi di manutenzione e i rischi.

Grazie a PRY CAM i dati relativi alla misurazione dei principali parametri e alle condizioni di funzionamento vengono raccolti e archiviati attraverso un sistema in cloud privato, permettendo quindi di definire un’efficace strategia di manutenzione degli asset elettrici e un approccio di miglioramento continuo basato sull’apprendimento delle informazioni. Facendo leva su una tecnologia ancor più rapida, “data driven” ed efficace che mai, PRY-CAM risolve i problemi di oggi fornendo le conoscenze necessarie per il futuro.

Il Gruppo ha sviluppato i più efficaci strumenti diagnostici, operando una transizione verso un ruolo nuovo: integratore di sistemi in cavo e data provider. Questo fa di Prysmian Group un leader mondiale.

La gamma PRY-CAM

La gamma PRY-CAM include una serie di prodotti all’avanguardia in grado di coprire tutti i principali aspetti relativi alla verifica del funzionamento dei sistemi elettrici e al loro monitoraggio.

Adatti a qualsiasi apparecchiatura elettrica da 3 kV a 600 kV. UTILIZZO SU APPARECCHIATURE AD ALTA E MEDIA TENSIONE CAVI – GIUNTI – TERMINAZIONI – QUADRI ELETTRICI – TRASFORMATORI - MACCHINARI ELETTRICI RILEVARE - MONITORARE - LOCALIZZARE - PREVENIRE Tutti i prodotti PRY-CAM sono concepiti sulla base di quattro pilastri principali:

  • identificazione del parametro da misurare e sviluppo del dispositivo ideale;
  • acquisizione e trasmissione dei dati;
  • archiviazione su piattaforma cloud;
  • Machine Learning.

Per maggiori informazioni: www.pry-cam.com