Master Universitario di II Livello

MASTER SUI SISTEMI IN CAVO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

In collaborazione con l'Università di Palermo offriamo la possibilità di partecipare ad un training program di alto livello per sviluppare le principali competenze richieste nel mondo dell'elettrificazione e per i futuri sviluppi delle infrastrutture energetiche.

La crescita delle infrastrutture elettriche e l’accelerazione della transizione energetica richiedono competenze sempre più specialistiche e una nuova generazione di professionisti altamente qualificati. In questo contesto, Prysmian annuncia l’avvio del Master universitario di secondo livelloCable Systems for the Energy Transition” dedicato ai sistemi in cavo per la trasmissione di energia, sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo.

Il Master, della durata di un anno, si configura come un percorso altamente professionalizzante, progettato in stretta connessione con le esigenze dell’industria e con un approccio end-to-end. I partecipanti acquisiranno competenze lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi in cavo – dalla progettazione alla produzione, dall’installazione alla gestione e manutenzione – con l’obiettivo di favorire un inserimento rapido ed efficace nel mondo del lavoro.

Il programma didattico prenderà avvio a novembre e alternerà lezioni teoriche, attività pratiche e visite tecniche. Gli studenti avranno accesso a opportunità di stage presso Prysmian e aziende partner. Il programma include inoltre lo studio di soluzioni tecniche e metodologiche avanzate, e incorpora standard e raccomandazioni internazionali per garantire una preparazione immediatamente applicabile in contesti globali. Le candidature saranno aperte a partire da luglio, mentre il processo di selezione si svolgerà nel mese di settembre.

Il Master si avvale del contributo dei docenti dell’Università di Palermo, affiancati da visiting professor provenienti da altri atenei europei e da esperti del settore, inclusi professionisti Prysmian. Un modello formativo integrato che unisce eccellenza accademica e competenze industriali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contribuire concretamente a colmare uno dei principali gap individuati a livello europeo: la crescente difficoltà nel reperire talenti con competenze tecniche avanzate in ambito elettrotecnico, e in particolare nei sistemi in cavo. Una carenza che interessa l’intera filiera dell’energia, coinvolgendo operatori di rete e fornitori di tecnologia, e che rende sempre più urgente investire nello sviluppo del capitale umano.

Invia la tua candidatura entro il 4 settembre 2026

ISCRIVITI QUI  

Come sarà il futuro?