Prysmian Group annuncia la finalizzazione del contratto con SOO Green HVDC Link, pietra miliare nello sviluppo di una rete per l’energia pulita negli USA

Categorie:

Milano, Italia   -   25/06/2021 - 05:30 PM   -   17:30

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei cavi per l’energia e le telecomunicazioni, ha annunciato oggi, a seguito dell’assegnazione della commessa comunicata lunedì 21 giugno, la finalizzazione del contratto con SOO Green HVDC Link per la fornitura ed installazione di sistemi in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC – High Voltage Direct Current) per un progetto unico nel suo genere: la trasmissione di energia per via terrestre lungo i tracciati ferroviari esistenti.

Concepito come il primo collegamento di una rete di energia pulita nazionale, il progetto interregionale da 2.100 MW connetterà due dei più grandi mercati energetici statunitensi, fornendo grandi quantità di energia rinnovabile a basso costo a diversi centri urbani, da Chicago alla regione medio-atlantica.

Come annunciato, l’inizio della produzione dei cavi per il progetto è prevista per il 2023 presso lo stabilimento Prysmian di Abbeville, in Sud Carolina.

 

Download