PRYSMIAN ANNUNCIA IL TAKING OVER DEL PROGETTO WESTERN LINK

Milano, Italia   -   Nov 23, 2019 - 11:21 AM   -   11:21

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, comunica la presa in consegna (“taking over”) del collegamento Western Link da parte del Cliente (National Grid Electricity Transmission e ScottishPower Transmission).
 
Il Western Link è un progetto di collegamento ad alta tensione in corrente continua (High Voltage Direct Current - HVDC) tra la Scozia, l’Inghilterra e il Galles e che raggiunge la tensione record di 600 kV, la classe più elevata, per un cavo isolato, mai messa in esercizio al mondo (ad oggi il massimo è 500 kV), permettendo uno scambio di energia fino a 2,250 MW.

L’intero progetto “chiavi in mano” è stato eseguito in consorzio tra Prysmian, responsabile della progettazione, produzione, installazione e collaudo dei cavi, e Siemens, responsabile delle stazioni di conversione HVDC.

Download