Prysmian scelta come “Preferred Bidder” per la connessione in cavo HVDC EGL1 nel Regno Unito
400 km di cavi sottomarini con una capacità di 2 GW richiesti per il collegamento EGL 1
Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, a seguito della comunicazione da parte di SP Transmission plc e National Grid Electricity Transmission plc, due proprietari della rete di trasmissione del Regno Unito, è stata selezionata come preferred bidder esclusivo per la connessione in cavo Eastern Green Link 1 (EGL1).
Il Gruppo proseguirà nelle trattative contrattuali con l’obiettivo di concludere il contratto nel corso dell’anno.
Eastern Green Link 1 è una connessione in cavo sottomarino e terrestre ad alta tensione in corrente continua (HVDC) di circa 200 km (che richiede circa 400 km di cavo), che va da Torness in Scozia ad Hawthorn Pit nel nord dell’Inghilterra. Con una capacità di trasmissione di energia di 2 GW questa connessione sarà il primo sistema in cavo nel Regno Unito a utilizzare la tecnologia da 525 kV con isolamento estruso in XLPE. Inoltre, un sistema in cavo da 400 kV ad alta tensione in corrente alternata (HVAC) della lunghezza di 5 km (che richiede circa 30 km di cavo) collegherà la stazione di conversione e la sottostazione di rete alla fine della tratta scozzese.
EGL1 rientra in una serie di potenziamenti dei sistemi necessari per incrementare la capacità dell’attuale rete di trasmissione del Regno Unito e favorire la crescita dei flussi di energia rinnovabile generata nel nord del paese verso i centri che la richiedono nel sud. Questa connessione supporterà perciò l’obiettivo di avere 50 GW di energia eolica offshore entro il 2030 e di raggiungere un’economia Net Zero entro il 2050.