Prysmian sostiene lo sviluppo mondiale delle mega turbine eoliche

Categorie: Corporate 

Partnership strategica con Dongfang Electric Corporation per le nuove turbine eoliche offshore da 10 MW.

Milano, Italia   -   Gen 09, 2020 - 09:35 AM

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato un contratto con Dongfang Electric Corporation (DEC), una delle più grandi aziende di stato cinesi e uno dei leader mondiali nel settore dei sistemi per la generazione di energia.

Il contratto prevede la fornitura di cavi per il nuovo prototipo di turbina eolica offshore da 10 MW di DEC che sarà installato nel parco eolico della China Three Gorges Corporation a Xinghuawan, nella provincia di Fujan. I cavi saranno prodotti nello stabilimento del Gruppo situato a Tianjin, in Cina.

Dopo un periodo di sviluppo di oltre 10 anni, il mercato dell’energia eolica in Cina sta ora attraversando una fase di trasformazione strategica. Il settore offshore può contare su un sempre maggior supporto da parte del governo cinese e le mega-turbine si rivelano essere la scelta preferenziale e più appropriata per le zone costiere meridionali e orientali della Cina, data la maggiore efficienza di prestazione e minori costi integrati.

Lo sviluppo di questa turbina non solo rappresenta un importante passo avanti per l’indipendenza tecnologica della Cina nel settore delle mega-turbine eoliche, ma è anche, e soprattutto, una pietra miliare per DEC nella transizione delle proprie strategie di mercato verso l’offshore.

La nuova mega-turbina è la prima di questo tipo in Asia ed è stata sviluppata per le zone offshore lungo la costa sudorientale della Cina. Si tratta di una turbina offshore a trazione diretta con generatore a magneti permanenti, in grado di resistere a venti di tifone fino a 77 m/s e con diametro delle pale di 185 m. Può generare fino a 4 GWh di potenza ogni anno (con velocità del vento di 10 m/s), riducendo il consumo di carbone di 13.000 tonnellate e le emissioni di carbonio di 3.500 tonnellate.

"Siamo molto orgogliosi di partecipare alla trasformazione sempre più strategica dell’industria dell’energia eolica", ha dichiarato Francesco Fanciulli, SVP Business Energy di Prysmian Group.

Questo successo riconferma l’approccio a 360 ° di Prysmian come partner nel settore delle energie rinnovabili, in grado di fornire dai cavi per torri e navicelle di turbine, ai cavi inter-array ed export, servizi di installazione, project management e sistemi e soluzioni di monitoraggio. Nel 2019 il Gruppo ha acquisito svariati progetti come Provence Grand Large, Vineyard Wind, DolWin 5, Hollandse Kust Zuid III & IV e Empire Wind. Di recente, il Gruppo si è aggiudicato anche un contratto globale per l’anno 2020 per la fornitura di sistemi in cavo per turbine eoliche con Siemens Gamesa Renewable Energy, leader mondiale nell’industria dell'energia eolica.

Download  Download