Prysmian fornirà cavi al progetto WestConnex M4 East
Il contratto ha un valore di circa $11 milioni e la fornitura partirà da ottobre 2017 fino a luglio 2018
Prysmian ha siglato un contratto di fornitura da 1.100 km di cavi MV,LV, fibra ottica e communicazioni per il progetto WestConnex M4 di CPB Samsung John Holland JV (conosciuto anche con l’acronimo CSJ) per il tunnel stradale.
New M4 riguarda la prima sezione del tunnel del progetto WestConnex e sottolinea il duraturo coinvolgimento di Prysmian nei progetti critici di tunnel. Il 50 per cento della fornitura totale sarà fabbricata nello stabilimento di Liverpool e ciò aiuta a rinforzare l’impegno di Prysmian verso la manifattura locale. La restante parte sarà fornita da Prysmian Australia con la cooperazione degli stabilimenti affiliati in Cina, Spagna e Germania.
Una stretta cooperazione con il cliente CSJ per finalizzare il piano di fornitura dei cavi in termini di durata e razionalizzazione è parte del supporto offerto da Prysmian per concludere il contratto con successo. Per di più la gestione dei cavi Prysmian sarà eseguita dallo stabilimento di Liverpool, situato a soli 22 km dal sito del cliente a Sydney.