PRYSMIAN RICEVE LA NOTICE TO PROCEED PER IL PROGETTO MARINUS LINK IN AUSTRALIA
Prysmian riceve oggi la Notice to Proceed per il progetto Marinus Link. Questo annuncio fa seguito alla firma del contratto del valore di circa €600 milioni comunicata nell’agosto 2024. Link qui.
A seguito della Notice to Porceed, il progetto entra quindi nel backlog di Prysmian.
Prysmian e Marinus Link Pty Ltd. hanno finalizzato nel 2024 un contratto di circa €600 milioni per la realizzazione di un nuovo collegamento elettrico e di telecomunicazione tra Victoria e Tasmania, in Australia. I cavi sottomarini si estenderanno per 345 km e la data di completamento è prevista per il 2030.
Con una capacità di 750 MW per la prima fase, Marinus Link faciliterà il flusso di energia e delle telecomunicazioni tra i due Stati, consentendo un trasferimento efficiente dalle aree in cui l'energia rinnovabile viene generata a quelle in cui è necessaria. Il progetto aiuterà l'Australia a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni.
Prysmian progetterà, collauderà, fornirà e installerà un sistema in cavo HVDC (High Voltage Direct Current), costituito da cavi unipolari da 320 kV con isolamento in XLPE e armatura singola che coprirà sia le sezioni sottomarine sia quelle terrestri. Prysmian fornirà inoltre un sistema di monitoraggio permanente PRY-CAM completamente integrato.