EOSS Ottiene la Certificazione ISO/IEC 27001: Un Traguardo Strategico per la Sicurezza delle Informazioni
Siamo orgogliosi di annunciare che EOSS ha ottenuto ufficialmente la certificazione ISO/IEC 27001—un traguardo fondamentale nel nostro impegno per la sicurezza delle informazioni e l’eccellenza operativa. ISO/IEC 27001 è lo standard internazionale di riferimento per l’implementazione e la gestione di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS). Aiuta le organizzazioni a proteggere asset critici come dati finanziari, proprietà intellettuale e informazioni dei clienti.
Per EOSS, questo risultato va oltre la semplice conformità—è un passo in avanti strategico. La certificazione rafforza la nostra capacità di operare e supportare settori in cui la cybersicurezza e la conformità normativa sono imprescindibili, come telecomunicazioni, energia, trasporti e servizi pubblici. Questi settori sono regolati da requisiti legali e di sicurezza molto rigorosi, a causa della natura critica dei servizi offerti. Con la ISO 27001, EOSS riafferma il proprio ruolo di partner affidabile in questi ambienti altamente regolamentati. Questo riconoscimento rafforza anche la nostra credibilità presso clienti e partner che richiedono i più alti standard di sicurezza e gestione del rischio.