Pensare in modo innovativo nel mercato T&I australiano
Prysmian Australia ha lanciato un nuovo cavo piatto a due conduttori con l’aggiunta del conduttore da terra chiamato ActivEdge™ all’evento PULSE di M-Elec a Brisbane (Australia).
M-Elec, una società di illuminazione innovativa, si è rivolta a Prysmian per trovare una soluzione che avrebbe potuto integrare un nuovo prodotto da lanciare sul mercato: il Blind Snake™. Il Blind Snake™ è una base Rapid Plug che non richiede l’uso di strumenti quando si connette il cavo. Esso utilizza la tecnologia brevettata Fang™ di M-Elec che perfora la guaina del cavo e l’isolamento per stabilire una connessione funzionante. Il problema era come identificare facilmente il nucleo attivo nel cavo piatto a due conduttori con l’aggiunta del conduttore da terra. Trovare la giusta soluzione corrispondeva a soddisfare due bisogni contemporaneamente: trovare facilmente il nucleo e aumentare la velocità quando si connette alla base plug.
Una linea stampata sulla guaina del cavo, sulla parte dove si trova il nucleo rosso, era la giusta soluzione trovata da Prysmian ed è così che è nato ActivEdge™.
Il segno sulla guaina permette una facile identificazione del nucleo attivo senza doverlo graffiare o tagliare, contribuendo a ridurre notevolmente il tempo di installazione, fornendo la soluzione perfetta al mercato di distributori ed installatori.
Prysmian ActivEdge™ è disponibile nelle misure 1.5mm2 e 2.5mm2, in bobine da 100m e bobine di plastica da 500m.
Ulteriori informazioni del prodotto:
Per ulteriori informazioni sull’ ActivEdge™ visita la pagina dedicata su Prysmian Australia web site
Altri interessanti video: