Il metaverso e il settore delle telecomunicazioni: cosa hanno in comune?

Categorie: Digital Solutions 

Milano, Italia   -   Lug 11, 2023 - 02:00 AM

Cos’è il metaverso e come può supportare il settore delle telecomunicazioni?

Il termine metaverso è stato coniato nel 1992 da Neal Stephenson in “Snow Crash”, un romanzo del genere letterario cyberpunk, incentrato sugli sviluppi della tecnologia. Il termine metaverso diventò però molto popolare solo successivamente, quando Mark Zuckerberg decise di utilizzarlo per lanciare il nuovo progetto del suo Gruppo, Meta.

 

Contenuti di questo articolo

  • Definizione di metaverso
  • Come accedere al metaverso
  • Le nuove frontiere del settore delle telecomunicazioni
  • Pubblicità e comunicazione
  • Normativa e regolamentazione
  • I rischi del metaverso

 

Che cos’è il metaverso?

Il metaverso è un’evoluzione di internet, ma non lo sostituisce. Si tratta di uno spazio digitale dove ogni cosa è composta di dati e informazioni, una struttura dotata di lunghezza, ampiezza, profondità e tempo propri chiamata cyberspazio. Esiste tuttavia una forte connessione tra il mondo fisico e il metaverso. Il futuro sembra proporci un mondo digitale e un mondo materiale connessi tra loro grazie alle tecnologie e in grado di influenzarsi e plasmarsi a vicenda.

 

Come accedere al metaverso e sperimentarlo

Il metaverso è un mondo digitale che affonda le proprie radici in molte tecnologie, inclusi video, realtà aumentata e realtà virtuale. Per accedere al metaverso è necessario un dispositivo tecnologico, come uno smartphone, un computer o una console, e un visore 3D che permetteranno di vivere esperienze virtuali autentiche.

Per farlo l’utente deve crearsi un avatar realistico che gli permetterà di interagire con altre persone (avatar) e svolgere qualsiasi tipo di attività. È ad esempio possibile tenere una riunione con i propri collaboratori in una stanza virtuale, fare shopping al centro commerciale, andare ai concerti o fare sport, ma anche visitare luoghi diversi.

 

Le nuove prospettive per il settore delle telecomunicazioni

Per il settore delle telecomunicazioni il metaverso rappresenta sia una sfida sia un’opportunità: non è solamente un’infrastruttura, ma è anche un asset economico e strategico per le aziende telecom che scelgono di parteciparvi.

I dati sono fondamentali per lo sviluppo del metaverso e pertanto la domanda di dati crescerà. Le tecnologie necessarie per accedere al metaverso, come la realtà virtuale, richiedono da cinque a 40 volte più bitrate rispetto allo streaming di un video in HD. Nell'era del metaverso le infrastrutture di rete devono essere veloci ed efficienti per assicurare ai clienti un’esperienza soddisfacente. Ed è proprio qui che le aziende di telecomunicazioni possono fare la differenza: devono sviluppare tecnologie abilitanti, dalle infrastrutture veloci all’Intelligenza Artificiale (AI), che semplifichino l’accesso e la navigazione del metaverso da parte degli utenti.

 

La normativa e la regolamentazione del metaverso

Il metaverso non può di fatto sostituire la vita reale, ma potrebbe generare una soluzione ibrida: potremmo trascorrere parte della giornata nel mondo materiale e parte in quello digitale. Se così fosse, è importante essere consapevoli dei principali rischi a cui potremmo andare incontro in futuro.

È opportuno sottolineare che ancora non esistono leggi o direttive relative ai crimini o ai comportamenti all’interno del metaverso. Ad oggi non è nemmeno chiaro quale dovrebbe essere l’unità responsabile per le questioni relative alla vita digitale, come ad esempio frodi e attacchi cibernetici.

 

Quali sono i principali rischi che si corrono entrando nel metaverso?

I principali rischi relativi al metaverso, almeno per ora, sono:

  • identità personale: il metaverso si basa sul concetto dell’identità virtuale, ossia l’avatar, che rappresenta un singolo individuo. Ogni persona potrà muoversi all’interno del mondo digitale utilizzando un avatar, ma non esiste ancora una teoria su come prevenire il furto di identità digitale;
  • privacy e sicurezza dei dati: non esistono direttive chiare su come proteggere i dati e come rispondere a un eventuale crimine;
  • proprietà intellettuale: il copyright e la proprietà intellettuale svolgeranno un ruolo centrale nello sviluppo del metaverso e, nonostante ci siano stati alcuni progressi relativamente a blockchain ed NFT, sarà necessario ancora molto tempo per disporre di una regolamentazione chiara;
  • questioni di sicurezza relative alla tecnologia: le tecnologie necessarie per accedere al metaverso e viverlo portano con sé specifiche questioni relative alla sicurezza dei dati.

Un chiaro corpus legislativo e un’unità dedicata sono essenziali per rendere il metaverso il più sicuro possibile. Al contempo è anche importante educare e sensibilizzare tutti i potenziali utenti in modo da sviluppare una consapevolezza comune e best practice condivise.