PRYSOLAR, la nuova soluzione del Gruppo per i cavi fotovoltaici

Categorie: Innovation 

Milano, Italia   -   Lug 13, 2023 - 02:00 AM

Che cos’è PRYSOLAR, la nuova soluzione di Prysmian Group per i cavi fotovoltaici presentata a Genera 2023?

 

In occasione di Genera 2023, la Fiera Internazionale sull’Energia e sull’Ambiente tenutasi a Madrid lo scorso febbraio, Prysmian Group ha lanciato Prysmian PRYSOLAR, la più innovativa soluzione in cavo per la generazione di energia solare.

Ma cosa sono i cavi solari? Perché sono così importanti? E soprattutto, cos’è Prysmian PRYSOLAR?

 

Cosa sono i cavi solari e perché sono importanti?

I cavi solari, anche chiamati cavi solari fotovoltaici, sono appositamente progettati per essere utilizzati nei sistemi fotovoltaici, dove svolgono un ruolo cruciale: i cavi solari sono impiegati per trasmettere l’energia elettrica generata dai pannelli solari e fungono da condotto all’interno del quale passa l’elettricità. Questi cavi collegano i componenti di tutto il circuito e assicurano un flusso di energia efficiente e sicuro, e quindi l’effettivo funzionamento dei sistemi di energia solare.

I cavi solari sono quindi essenziali per garantire la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi fotovoltaici, in quanto un loro malfunzionamento pregiudica la generazione di energia.

 

Che cos’è Prysmian PRYSOLAR?

Come detto in precedenza i cavi solari fotovoltaici svolgono un ruolo chiave nella generazione di energia. Tuttavia eventi climatici estremi, come forti piogge e inondazioni, possono comportare il deterioramento e il malfunzionamento dei cavi con conseguenze negative per la capacità di generazione, l’affidabilità delle forniture di energia e il ritorno sull'investimento.

Per affrontare e superare queste sfide Prysmian Group ha lanciato i cavi PRYSOLAR, la soluzione più innovativa per i cavi fotovoltaici, totalmente conforme agli standard globali EN 50618 e IEC 62930 applicabili e con una resistenza all’acqua superiore e prolungata fino a 1.800 V in corrente continua. Grazie a un protocollo di test innovativo e unico nel settore che certifica la prolungata resistenza all’acqua dei cavi in corrente continua, Prysmian PRYSOLAR è resistente a condizioni climatiche estreme e offre una durata di oltre 30 anni.

 

Le caratteristiche di Prysmian PRYSOLAR

Alla luce del ruolo fondamentale svolto dal fotovoltaico solare nella lotta al cambiamento climatico (in quanto cruciale per raggiungere gli obiettivi di carbon neutrality), e dato che si prevede che la capacità fotovoltaica globale crescerà a 19.000 GW e coprirà oltre il 50% delle domanda di elettricità globale entro il 2050, è essenziale offrire sistemi fotovoltaici con soluzioni innovative in grado di affrontare le sfide e gli eventi più imprevedibili che possono interessare le aree in cui sono installati i pannelli solari.

Proprio in quest'ottica è stato progettato Prysmian PRYSOLAR. Grazie alle sue caratteristiche questa innovativa soluzione offre:

  • Resistenza a condizioni climatiche estreme 

  • Certezza del ritorno sull'investimento (durata di oltre 30 anni)

  • Maggiore efficienza operativa dell’asset

  • Supply chain sostenibile

 

 

“Si prevede che la generazione di energia solare fotovoltaica coprirà oltre il 50% della domanda di elettricità globale entro il 2050.

Le priorità più rilevanti per i nostri clienti del settore solare sono principalmente il ritorno sull'investimento, l’efficienza dell’asset, l’OPEX e il costo livellato dell’energia.

Prysmian PRYSOLAR è la nuova generazione di cavi progettati per offrire ai nostri clienti del solare tutta la tranquillità necessaria in questi ambiti”.

 

 
Vanessa Alvarez
SVP Industrial Specialties