Power Grid

Promuovere il potenziamento delle Reti Elettriche

Uno dei pilastri chiave della transizione energetica che sta avvenendo in tutto il mondo è il passaggio da un mix energetico basato sui combustibili fossili a fonti di energia più pulite e sostenibili, la cui integrazione richiede reti elettriche potenziate. 

Inoltre, con la domanda di elettricità in costante aumento nei settori dell’edilizia, dei trasporti e dell’industria, il potenziamento della rete è forse più cruciale ora che mai, per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni nette.

Le nostre soluzioni in cavo sono alla base delle reti elettriche di prossima generazione necessarie per la transizione energetica

 

Le soluzioni in cavo che Prysmian sviluppa per le reti elettriche di tutto il mondo supportano i principali operatori di rete, utility, aziende industriali e installatori a sviluppare reti per trasmettere e distribuire l’energia che alimenta ogni aspetto del nostro mondo.

Le nostre capacità complessive di produzione e installazione sono indiscutibilmente impareggiabili e siamo profondamente impegnati in attività continue di Ricerca e Sviluppo.

Progettiamo, produciamo e installiamo sistemi in cavo interrato di alta, media e bassa tensione, comprensivi di componenti di rete ed accessori, ingegneria di livello superiore e sistemi e servizi di monitoraggio degli asset elettrici.

Il ruolo delle reti elettriche come enabler della transizione energetica

L'UE si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra del 55% - rispetto al 1990 - entro il 2030, un traguardo chiave per raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Secondo gli scenari della Commissione, ciò richiederà che le energie rinnovabili rappresentino l'81% del mix elettrico totale dell'UE. La condizione necessaria per una completa transizione alle energie rinnovabili con la loro integrazione nel sistema energetico è una rete forte e interconnessa. Ad oggi, la Commissione prevede la necessità di integrare 1300 GW di eolico onshore e offshore entro il 2050 (rispetto ai 180 GW di oggi). I processi di elettrificazione attualmente in corso nel settore residenziale, industriale e dei trasporti richiedono un considerevole potenziamento delle reti elettriche esistenti. Connessioni forti e resilienti tra le fonti di energia rinnovabile e le aree di consumo sono necessarie per gestire le variazioni dell’offerta di energia legate alle condizioni meteorologiche e l’integrazione di fonti diverse che bilancino tali fluttuazioni. Le reti di prossima generazione devono essere progettate per rendere le infrastrutture elettriche più forti, più resilienti e per fornire le massime prestazioni in qualsiasi circostanza e configurazione.

Connect to Lead nel settore delle reti elettriche

In base alla nuova strategia aziendale "Connect to Lead", Prysmian mira a cogliere le opportunità offerte dai nuovi mega-trend strutturali di mercato che stanno plasmando l'industria dei cavi elettrici e passare dal ruolo di produttore di cavi a quello di fornitore di soluzioni a livello globale. In linea con questa missione, per quanto riguarda la Business Unit Power Grid dedicata alle reti elettriche, Prysmian si impegna a:

  • Supportare il potenziamento delle reti elettriche con tecnologie innovative.
  • Sostenere l’aumento dei livelli di resilienza e di sostenibilità delle reti.
  • Fare leva sulle sinergie e le relazioni di lungo periodo con i propri clienti.
Product Families

Inside Power Grid


Bewag_tunnel_500x500

Sistemi in cavo interrato HVAC

scopri di più
iStock_3_500x500

Distribuzione di Energia

scopri di più

FOCUS ON

Asset Monitoring Systems