Collegamenti elettrici sottomarini nella Laguna Veneta

Categorie: Corporate 

Il Gruppo ha realizzato anche il precedente collegamento sottomarino ad alta tensione fra Venezia, Murano e Mestre

Milano, Italia   -   Giu 27, 2017 - 11:00 AM

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha ricevuto da Terna Rete Italia conferma dell’attivazione di una tranche aggiuntiva di lavori – originariamente previsti in opzione - sul progetto cavi sottomarini della Laguna Veneta, già aggiudicato in esito ad una gara europea tenutasi lo scorso anno.

Il valore dei nuovi lavori è di circa €20 Milioni per il completamento di un progetto finalizzato a rafforzare la rete elettrica ad alta tensione nell’area di Venezia e prevede un collegamento in corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternate Current) a 132 kV della lunghezza complessiva di 6 km.

I cavi saranno prodotti nello stabilimento di Arco Felice (NA). La consegna del collegamento elettrico è prevista nel 2018.

Download  Download