Capitale Sociale e Azionariato del Gruppo

OVERVIEW

Capitale Sociale e Azionariato

Il capitale sociale di Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2024 ammonta a Euro 29.578.548,30 suddiviso in numero 295.785.483 azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 Euro cadauna.

Il flottante della Società era pari al 100% delle azioni in circolazione e gli azionisti con quote rilevanti (superiori al 3%) rappresentavano complessivamente circa il 15% del capitale: non risultavano quindi azionisti di maggioranza o di riferimento.

Prysmian rappresenta oggi uno dei pochi casi italiani di società industriali con presenza globale ad aver raggiunto nel corso degli ultimi anni lo status di Public Company.

Azionariato per tipologia e per azionisti rilevanti

 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati Nasdaq
(*)Include principalmente azioni detenute da altri investitori e terzi depositari di azioni a fini di trading.
Oltre l’70% dell’azionariato (78%) sono investitori istituzionali
Investitori istituzionali per area geografica

 
Fonte: Elaborazione propria su dati Nasdaq
Un terzo degli investitori istituzionali è statunitense (31%). I fondi inglesi (26%) e francesi (12%) hanno presenza significativa.
 
Fonte: Elaborazione propria su dati Nasdaq

Oltre due terzi (69%) del capitale è detenuto da fondi di investimento con strategie Value, Growth o GARP (Growth at Reasonable Price), in cui si prevede la creazione di valore generata dal titolo nel medio-lungo termine e la valutazione corrente inferiore alle prospettive offerte dai fondamentali della società.

 
Fonte: Nasdaq, december 2024

Il totale degli investitori ESG - ossia di coloro che pongono al centro delle loro strategie di investimento le tematiche ambientali, sociali e di governance - nell’azionariato di Prysmian è pari al 43% (dati al 31 dicembre 2024). Riguardo la tipologia degli investitori ESG, la maggior parte (circa l’80%) è rappresentata da investitori “core ESG”, ovvero investitori le cui decisioni di investimento sono guidate esclusivamente da fattori di performance ESG. Di solito questi investitori hanno un orizzonte di investimento a lungo termine e si impegnano attivamente a mantenere un dialogo contante e costruttivo sulle tematiche di sostenibilità

Inoltre, su un totale di circa 30.000 dipendenti, un terzo è azionista stabile della società. Insieme al Management, questi dipendenti detengono oltre il 3% del capitale azionario, investendo direttamente nella Società e manifestando la loro fiducia.

La creazione di valore per tutti gli Stakeholder è inoltre rappresentata dall'indicatore sintetico del “valore economico generato e distribuito”. Tale indicatore mostra, partendo dalla riaggregazione dei dati del bilancio finanziario certificati, la misura della ricchezza economica complessiva creata dal Gruppo. Il titolo Prysmian ha guadagnato il 46,4% nel 2024, chiudendo l’anno a €60,48 per azione rispetto ai €41,17 per azione di fine 2023.