EDIFICIO DELL’HQ CERTIFICATO “PLATINUM LEED”
I 13.200 m2 degli uffici dell’headquarter di Prysmian sono spazi di lavoro moderni e all’avanguardia progettati per favorire la collaborazione e lo smart working. L’edificio è composto da tre blocchi (ali) che ospitano gli uffici disposti in un contesto open space, con suddivisioni create mediante serre bioclimatiche funzionali all’organizzazione dello spazio e all’illuminazione naturale. La presenza di spazi vetrati a triplice altezza garantisce un collegamento diretto tra interno e esterno, enfatizzato anche da numerose “oasi” verdi (serre) e aree pausa. L’headquarter vanta inoltre un auditorium da 180 posti e 100 sale riunioni. L’illuminazione artificiale è controllata dinamicamente in funzione dei valori di luminosità dell’ambiente registrati dal sistema di gestione, consentendo così un notevole risparmio energetico rispetto a un sistema di illuminazione tradizionale. A questo si aggiungono 3.820 m2 e 2.188 m2 di pensiline FTV con pannelli fotovoltaici, 28 stazioni di ricarica per automobili elettriche alle quali se ne aggiungeranno a breve altre 22, per un totale di 50 stazioni con doppia presa di ricarica (per 100 veicoli), due parcheggi per biciclette e 20 postazioni per la raccolta differenziata.
Tutto questo ha permesso di ottenere la prestigiosa certificazione Platinum LEED, a riprova dell’impegno profuso per mantenere alta l’attenzione sull’ambiente, anche in un progetto di riconversione estremamente complesso. L’headquarter di Prysmian sorge nel quartiere Bicocca, nell’ex area industriale Ansaldo. Ancora oggi quest'area della città testimonia il suo passato industriale, ma con un look contemporaneo essendo una delle prime ex aree industriali ad aver subito una trasformazione radicale.
L’headquarter di Prysmian segna un importante nuovo capitolo per il quartiere, quale prosecuzione della rigenerazione urbana di una parte di Milano in rapido sviluppo.