corporate cover

Prysmian e Edison Energia firmano un accordo pluriennale per la fornitura di energia rinnovabile

Categorie: Corporate 

Milano, Italia   -   Mar 17, 2025 - 10:30 AM

Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, e Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella fornitura di energia elettrica e gas a imprese e famiglie e di servizi a valore aggiunto al segmento retail, hanno firmato un Corporate Power Purchase Agreement (PPA) pluriennale per la fornitura di energia 100% rinnovabile. Questo agreement è perfettamente in linea con l'impegno di Prysmian nella sostenibilità e nella riduzione delle emissioni CO2. 

Edison Energia fornirà a Prysmian circa il 25% del suo attuale consumo annuo di energia elettrica in Italia. L’energia elettrica sarà prodotta da un impianto fotovoltaico di nuova costruzione in provincia di Viterbo in Italia, con una capacità installata totale di circa 150 MWp (Megawatt-peak). 

Maria Cristina Bifulco, Chief Investor Relations, Sustainability and Communication Officer di Prysmian, ha commentato: “L’accordo raggiunto è uno step importante nel percorso di riduzione delle emissioni. Assicurandoci un approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, non solo miglioriamo il nostro impatto ambientale, ma riusciremo anche ad avere costi stabili. Il PPA siglato è assolutamente in linea con i nostri obiettivi ESG e dimostra il nostro impegno nella transizione energetica”. 

Laura Colli, Chief Purchasing Officer di Prysmian, ha aggiunto: “Questo accordo rientra nella strategia di sourcing di Prysmian, che mira alla costruzione di partnership con una base di fornitori sostenibili. Garantendo fonti di energia pulita, non solo assicuriamo l’affidabilità della supply chain, ma contribuiamo ad avere un impatto positivo sull’ambiente, promuovendo un futuro più green e sostenibile per le nuove generazioni ”. 

Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, ha dichiarato: “L'accordo di fornitura di energia verde siglato con Prysmian sottolinea l'impegno di Edison Energia nel supportare i clienti nel loro percorso di decarbonizzazione. Ai nostri clienti industriali e retail offriamo sia energia prodotta da fonti rinnovabili sia la nostra vasta esperienza come operatore di riferimento a livello nazionale. Puntiamo su qualità del servizio, flessibilità e contratti su misura. Il nostro obiettivo è essere un partner affidabile, facendo leva sugli asset del nostro Gruppo per accompagnare i clienti verso un consumo sostenibile con un impatto ambientale ridotto”.

Download