Prysmian – Verizon: una partnership “d’eccellenza”
Prysmian Group – Verizon: una partnership “d’eccellenza”
USA

Prysmian Group sarà partner della società di telecomunicazione americana Verizon Communications per supportare il progetto “Onefiber”. La società americana afferma che la sua rete 100% in fibra ottica trasformerà Boston in una delle città d’America tra le più avanzate tecnologicamente. Le zone intorno la città avranno gradualmente l’accesso alla fibra. VerizonFios (FiberOptic Service) è un servizio integrato di Internet, telefono e televisione che opera su rete di telecomunicazioni in fibra ottica.
La nuova architettura è progettata per migliorare la copertura 4G LTE di Verizon, velocizzare l’implementazione del 5G e fornire una rete a banda larga ad alta velocità ad un ampio spettro di privati e aziende.
Il contratto Prysmian Group – Verizon includerà una fornitura di più di 17 milioni di chilometri fibra di cavi a nastro e loose tube, e avrà una durata di tre anni. Le ragioni che hanno portato Verizon a scegliere Prysmian sono state tre. La prima riguarda le certificazioni e le performance della società e dei prodotti fornite da Prysmian a Verizon durante gli anni 2004 - 2011. In secondo luogo, la capitalizzazione di Prysmian e il nostro potenziale nell’investire in capacità e prodotti per Verizon. Infine, Verizon ha considerato Prysmian come “eccellenza” nel settore delle vendite, finanze, operazioni, logistica, ingegneria e coinvolgimento esecutivo.
Condividi