Svizzera: Soluzione complementare FTTH ed energia
In una cittadina svizzera la rete FTTH controlla l'energia rinnovabile
Drahtex e il partner Gruppo Prysmian stanno realizzando una rete rurale FTTH per la connessione a banda larga e ad alta velocità del villaggio di Huenenberg, necessaria per il controllo di uno dei più grandi impianti di biogas d'Europa.
Attualmente è in fase di completamento la fase iniziale di questa rete in fibra ottica futuristica per la comunità rurale, in cui confluiscono rete FTTH e controllo ambientale locale Il Gruppo Prysmian interviene nella realizzazione dell'infrastruttura sotterranea per la fibra ottica che affianca la rete di distribuzione del gas lungo un tracciato totale di 4,5 km. La connettività su fibra permette di automatizzare qualsiasi componente dell'impianto di riscaldamento a biogas, con la disponibilità di un controllo remoto a fini di monitoraggio e comando. Questo progetto straordinariamente interessante è interamente autofinanziato. L'energia rinnovabile soddisfa il 15% del fabbisogno energetico del villaggio.
Condividi