Cavi Elettrici Resistenti al Fuoco
Cavi Resistenti al Fuoco
La “resistenza al fuoco” nei cavi si riferisce alla capacità di alcuni cavi di mantenere la loro funzionalità (devono continuare a funzionare) e integrità (la struttura interna/isolamento del cavo non deve mostrare crepe o danni, altrimenti il servizio viene interrotto) quando esposti ad alte temperature, fiamme e pratiche di estinzione del fuoco (ad esempio, getti d'acqua, sprinkler).
Non tutti i cavi sono resistenti al fuoco. Un cavo è classificato come resistente al fuoco solo quando può mantenere la sua funzionalità e integrità durante e dopo l'esposizione al fuoco per un periodo specificato in condizioni definite secondo gli standard internazionali di progettazione, test e certificazione dei cavi (CENELEC e IEC).
Gli standard di resistenza al fuoco per i cavi definiscono diverse classi di cavi resistenti al fuoco a seconda del loro comportamento quando sottoposti ai protocolli di prova al fuoco (15, 30, 60, 90 e 120 minuti di funzionamento in condizioni di fuoco standardizzate).
Queste classificazioni garantiscono che i cavi siano testati e valutati per le loro prestazioni in condizioni di incendio, fornendo sicurezza e affidabilità in varie applicazioni.
Gli standard di resistenza al fuoco coprono anche altri argomenti correlati al fuoco come il contributo alla propagazione di un incendio, la produzione di fumo e la sua densità, e la corrosività/acidità dei gas di combustione, per garantire sicurezza in caso di incendio.
Non tutte le applicazioni richiedono cavi resistenti al fuoco. In applicazioni specifiche, dove mantenere l'integrità del circuito e le operazioni dei sistemi essenziali durante un incendio è fondamentale, i cavi resistenti al fuoco svolgono un ruolo cruciale, ad esempio:
- Illuminazione di emergenza – per garantire che le luci di emergenza rimangano operative durante un incendio, facilitando l'evacuazione sicura.
- Sistemi di allarme antincendio – per mantenere funzionanti i sistemi di allarme antincendio, consentendo avvisi e reazioni tempestive.
- Sistemi di comunicazione – per mantenere l'operatività delle reti di comunicazione critiche, come interfono e sistemi di diffusione pubblica.
- Alimentazione di apparecchiature essenziali – per fornire energia ad apparecchiature vitali come pompe antincendio, sprinkler e altri impianti, sistemi di estrazione del fumo e generatori di emergenza.
- Infrastrutture di trasporto – in tunnel, aeroporti e stazioni ferroviarie per mantenere i sistemi di sicurezza durante le emergenze.
- Impianti industriali – in impianti chimici, centrali elettriche e altri ambienti industriali dove i rischi di incendio sono significativi.
- Edifici alti e grattacieli – per garantire che i servizi essenziali rimangano operativi durante un incendio.
Nel settore industriale e delle costruzioni, l'impatto dei cavi resistenti al fuoco sulla sicurezza è quindi enorme in termini di sicurezza.
Il Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR) è un regolamento dell'Unione Europea che definisce i requisiti dei prodotti da costruzione fabbricati, distribuiti o installati all’interno dell’Unione Europea.
Il Regolamento garantisce che i prodotti da costruzione soddisfino requisiti essenziali di sicurezza e prestazioni, contribuendo alla sicurezza e affidabilità complessiva degli edifici e delle infrastrutture.
I cavi sono stati inclusi nella legislazione CPR solo a partire dal 1 luglio 2017, con un focus specifico sulla reazione dei cavi al fuoco.
Altri paesi, come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, il Giappone e la Cina, hanno rigorose normative e standard, tuttavia, l'approccio armonizzato e i requisiti completi della CPR la rendono uno dei quadri più rigorosi a livello mondiale.
Prysmian offre una vasta gamma di cavi per una varietà di applicazioni che richiedono proprietà di resistenza al fuoco, conformi agli standard internazionali più rigorosi. I nostri prodotti, siano essi conformi a standard locali o progettati su misura, possono soddisfare qualsiasi specifica cliente.
Inoltre, i nostri cavi resistenti al fuoco sono progettati per fornire prestazioni affidabili in condizioni di incendio e soddisfare gli standard di sicurezza stabiliti dalle normative sui prodotti da costruzione internazionali e locali, inclusa la CPR dell'UE.