![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/wmap2.jpg)
Piattaforma Tecnologia P-Laser
Tecnologia P-Laser
Il futuro della potenza distributiva
In un contesto in cui aumentano le tipologie di fonti di generazione dell’energia, come il vento, il sole e l’acqua, le reti di distribuzione richiedono cavi che possano sostenere un’estrema variabilità della domanda. P-Laser è la soluzione.
P-Laser è un cavo completamente ecologico, prodotto utilizzando materiali termoplastici.
500kg di materiali plastici di alta qualità possono essere recuperati da ogni chilometro di cavo P-Laser
Processo di produzione innovativo e performance superiori
Il processo di produzione del cavo P-Laser può beneficiare della tecnologia "zero-gas" che riduce le emissioni di CO2 di circa 1 t/km.
La fase di degasaggio del cavo non è più necessaria e l'impiego di materiale termoplastico garantisce un processo di produzione più efficiente e totalmente integrato dall'inizio alla fine.
La presenza di una linea di produzione singola e continua semplifica notevolmente la supply chain, tanto che i clienti possono così ricevere il cavo di cui hanno bisogno in modo più rapido e in forma totalmente compatibile con le reti esistenti.
I cavi P-Laser sono in grado di funzionare a temperature più elevate rispetto a quelli tradizionali, con un incremento del range della temperatura di esercizio di oltre il 20%.
P-Laser rappresenta il futuro del settore della distribuzione di energia
Vantaggi:
- Prestazioni e affidabilità superiori
- Processi della supply chain ottimizzati
- Costo totale di proprietà ridotto
- Operazioni più sostenibili per l'attività di distribuzione di energia.
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/wmap2.jpg)