La composizione del capitale umano
Al 31 dicembre 2024 il numero di dipendenti del Gruppo si attesta a 32.546, di cui 8.733 che svolgono lavori di ufficio (inclusi dirigenti e impiegati) e 23.813 che svolgono altre mansioni (operai), a conferma della sua vocazione manifatturiera. In termini di distribuzione geografica, oltre la metà dei dipendenti (50,1%) risulta dislocata nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Il Nord America (Stati Uniti e Canada) e l’area LATAM (America centrale e del Sud) ospitano rispettivamente il 29,3% e il 11,0%, mentre il restante 9,5% opera nell’area APAC. Per la tipologia di attività manifatturiera svolta, il 79,2% della forza lavoro è costituito da uomini e il rimanente 20,7% da donne, in crescita dello 0,2% rispetto allo scorso anno. Il Gruppo si impegna costantemente ad aumentare la rappresentanza delle donne all’interno della propria forza lavoro e in particolare nei ruoli di leadership.
La maggioranza dei dipendenti (53%) ha un’età compresa tra i 31 e i 50 anni e circa il 30% supera i 50 anni, mentre il restante 17% ha meno di 31 anni.