Prysmian: la partnership con Andretti Formula E prosegue per la seconda stagione consecutiva

Categorie: Corporate 

Il leader mondiale nell’industria dei cavi rinnova la sponsorizzazione per il campionato mondiale ABB FIA Formula E 2023/2024

Milano, Italia   -   Dic 13, 2023 - 11:18 AM

Massimo Battaini (CEO-designate di Prysmian): “Puntiamo a ribadire il nostro ruolo di enabler dell’elettrificazione, guidando l’innovazione anche nell’E-mobility”

Doug Bresnahan (CCO Andretti Global): “Siamo lieti di proseguire la collaborazione con Prysmian, leader mondiale nell’elettrificazione e vero innovatore”

Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, annuncia il rinnovo della partnership ufficiale con il team Andretti Formula E anche per la stagione 2023/2024 del campionato mondiale ABB FIA Formula E, dopo la sensazionale Season 9 culminata con la vittoria del Campionato del Mondo Piloti di Formula E da parte di Jake Dennis.

“Cavi e fibre ottiche sono tecnologie essenziali per Energy Transition, Digitalizzazione ed Elettrificazione. In particolare, nel settore della mobilità elettrica i cavi sono imprescindibili non solo per le auto, ma anche per le infrastrutture di ricarica e la relativa integrazione di rete” ha dichiarato Massimo Battaini, CEO-designate di Prysmian. “Siamo stati il primo produttore di cavi a sponsorizzare come ‘major partner’ una scuderia di Formula E, con l’obiettivo, in qualità di leader nell’industria, di promuovere innovazione. Siamo lieti di proseguire con la partnership e unire le forze per creare valore” ha aggiunto Battaini.

Prysmian continuerà a supportare Andretti Formula E fornendo anche soluzioni per la trasmissione di energia e informazioni in tutti gli ambiti di elettrificazione sostenibile del Team. Fra le principali innovazioni fornite nel corso della Season 9, il sistema di monitoraggio PRY-CAM, ad esempio, ha permesso di raccogliere dati ed informazioni preziosi sull’efficienza energetica dei box della scuderia.

La partnership tra Andretti Formula E e Prysmian si fonda su valori chiave come innovazione, sostenibilità, sfida e performance, valori che continueranno a rappresentare una solida base di collaborazione anche in questa seconda stagione. Con questa iniziativa Prysmian punta a rafforzare la propria strategia “Sustain to Lead” e la proposta di valore del Gruppo promuovendo innovazione e sviluppo sostenibile anche nei settori strategici di e-mobility, trasmissione e distribuzione di energia rinnovabile e soluzioni digitali.

“Siamo lieti che Prysmian continui a far parte del nostro team. Stare un passo avanti rispetto agli avversari è da sempre un elemento chiave del nostro successo, e scegliere, in qualità di partner, aziende realmente innovatrici come Prysmian – leader mondiale nel settore delle soluzioni in cavo per l’elettrificazione – è una grande conquista. Ci aspettiamo un’emozionante Season 10, che partirà a gennaio con la gara di apertura a Città del Messico” ha dichiarato Doug Bresnahan, Chief Commercial Officer di Andretti Global.

Andretti è un pilastro della formula E, avendone fatto parte fin dalla prima gara tenutasi nel 2014, e si presenta all’attesissima Season 10 con all’attivo un palma res di 10 vittorie, 12 pole position e un Campionato del Mondo Piloti. Il Team sarà presente all’avvio della Season 10 del campionato di Formula E nella gara di apertura che si terrà a Città del Messico il 13 gennaio 2024.

Creato nel 2011, l'ABB FIA Formula E World Championship è un campionato motoristico per monoposto elettriche. Sin dalla stagione 2020-21 la Formula E è stata la prima serie di corse per monoposto al di fuori della Formula 1 a ottenere lo status di campionato del mondo FIA.

Download