I cavi non sono tutti uguali (ACANTS)

OVERVIEW

Una crescente domanda di cavi di qualità

Prysmian sta contribuendo a costruire oggi le città del futuro. Il Gruppo offre tecnologie leader di mercato concepite per garantire sicurezza, supportate da efficienti processi di installazione e manutenzione sviluppati per offrire il meglio in quanto a prestazioni, flessibilità ed efficienza in termini di costi.

La qualità dei cavi non è mai stata così importante. Affianchiamo il settore delle costruzioni nella ricerca di modi innovativi per mantenere alta la qualità della vita degli abitanti delle città, assicurando al contempo efficienza in termini di tempistiche di installazione e di soluzioni nuove in materia di sicurezza.

Alcuni dati in materia di incendi

90%

Gli incendi sviluppati all’interno degli edifici costituiscono il 90% dei casi totali di incendio.

4000

Ogni anno 4.000 persone muoiono a causa di un incendio

2 causa di incendi

I guasti degli impianti elettrici sono la seconda causa più comune di incendio

Perché la qualità conta

In un singolo edificio possono esserci chilometri di cavi deputati ad assicurarne il funzionamento e a incrementarne la sicurezza, aspetti cruciali in caso di incendio e in condizioni di emergenza. Ciononostante ancora oggi vengono commercializzati cavi non conformi.

Sebbene il costo dei cavi incida solo in minima parte sul costo totale di un edificio, alcuni optano per prodotti di bassa qualità che espongono a una situazione di rischio tutti coloro che si trovano all'interno dell’edificio e ritardano i tempi di installazione.

Pur potendo sembrare simili esternamente, i cavi di alta qualità differiscono significativamente dai cavi non conformi.

All'avanguardia nella sicurezza
dei cavi

Allo scopo di dimostrare questa differenza e promuovere un cambiamento nella mentalità delle persone, Prysmian Group ha messo a punto il test delle prestazioni Prysmian: l’unico sistema di test completo offerto dal settore. Valutiamo i cavi in termini di sicurezza, prestazioni e usabilità al fine di quantificare i benefici che si possono trarre utilizzando i cavi Prysmian.

Sono stati effettuati oltre 10.000 test delle prestazioni Prysmian e sono stati messi a confronto oltre 80 marchi in cinque diverse categorie:

  1. Geometriche
  2. Elettriche
  3. Meccaniche
  4. Prestazioni
  5. Usabilità

La peculiarità di Prysmian

Prodotti oggettivamente migliori a livello pratico

I nostri cavi sono stati analizzati in progetti edilizi reali. Le risultanze hanno rivelato un livello di sicurezza superiore, un incremento dell’efficienza energetica e una contrazione dei tempi di installazione fino al 32%, il che si traduce in un notevole risparmio sui costi totali di realizzazione del progetto.

Un risparmio maggiore rispetto a quello offerto dai cavi di minor qualità.

Siamo impegnati a innovare i cavi in modo tale da coniugare capacità di funzionamento da primato assoluto e vantaggi economici misurabili sui costi di installazione e sul costo totale di proprietà.

11 Gen 2024

ACANTS - All cables are not the same

11 Gen 2024

All Cables Are Not The Same! Preview 1

11 Gen 2024

All Cables Are Not The Same! Preview 2

11 Gen 2024

Kayganlik

11 Gen 2024

Merdivende Yanma

11 Gen 2024

Siyrilabilirlik

11 Gen 2024

Cuánto podemos ahorrar con un cable Prysmian