Il nostro impegno a sostegno della banda ultralarga italiana

Il nostro impegno a sostegno della banda ultralarga italiana

Prysmian e Telecom Italia hanno siglato un nuovo accordo per la fornitura di fibre ottiche e soluzioni per la connettività


SETTEMBRE 2017

Prysmian sta rafforzando il proprio impegno a sostegno dello sviluppo della sua rete di telecomunicazione italiana, con la fornitura di fibre ottiche ad alta qualità per la costruzione della nuova banda ultralarga nazionale. Il Gruppo e Telecom Italia hanno siglato tre nuovi accordi per la fornitura di cavi ottici e soluzioni per la connettività. I cavi di Prysmian verranno impiegati dall’operatore telefonico per lo sviluppo dei progetti in corso, tra i quali il piano per la banda ultralarga.

La costituzione di una rete in fibre ottiche di nuova generazione è senza dubbio uno dei principali obiettivi di Telecom Italia, il cui suo sviluppo è considerato strategico per il futuro dell’azienda italiana. Telecom Italia si aspetta di migliorare la copertura sul territorio italiano con reti di ultima generazione entro la fine del 2019, raggiungendo il 99% della popolazione con la tecnologia mobile LTE (il sistema 4G) e il 95% con le fibre ottiche.

I contratti ammontano ad un totale di 33 milioni di euro, dei quali 28,5 sono stati stanziati per la fornitura di cavi ed i rimanenti all’acquisto di altri componenti appartenenti all’innovativa gamma ODF Flex.

Prysmian Group offre a Telecom Italia le soluzioni tecnologiche più innovative e di più alta qualità, per assicurare connessioni il più rapide e affidabili possibile. Tutte le fibre ottiche utilizzate per creare i cavi saranno prodotte nel Centro di Eccellenza Prysmian di Battipaglia, in Campania, dove ogni anno vengono costruiti più di 9 milioni di chilometri di fibre ottiche ogni anno. Prysmian è l’unico produttore di fibra in Italia, dove mantiene da anni la leadership in questo esclusivo settore tecnologico.

“Tecnologia, innovazione e profonda conoscenza delle comunità locali,
insieme alla nostra esperienza internazionale,
ci permettono di produrre l’unica fibra ottica completamente italiana”

Carlo Scarlata

Chief Commercial Officer at Prysmian Cavi e Sistemi Italia

Il nostro impegno per la connettività italiana

 

Come unico produttore di fibra ottica in Italia, Prysmian è da molto tempo profondamente coinvolto nello sviluppo della banda larga su territorio nazionale. Il Gruppo Prysmian sta contribuendo alla digitalizzazione dell’Italia attraverso una rete ottica a linea fissa con le più alte performance tecniche, capace di soddisfare le crescenti necessità dei clienti italiani.

Un impegno che è diventato ancora più intenso tre anni fa, quando la società ha lanciato la campagna “L’Italia mostra la sua vera fibra”, per promuovere l’eccezionale competenza che Prysmian è in grado di offrire a sostegno dei progetti per la costruzione della banda ultralarga nel paese.

Come nuovo pilastro di questa campagna, tuttora in corso, lo scorso mese il Gruppo ha lanciato il sito www.fibramadeinitaly.it, caratterizzato da un nuovo design e da contenuti dedicati, creato attraverso un progetto di restyling sviluppato coerentemente con la nuova strategia di trasformazione digitale di Prysmian.

“Il nuovo sito rappresenta un passaggio centrale nel nostro processo di digitalizzazione” ha confermato Philippe Vanhille, Senior Vice President Business Telecom of Prysmian. “Si è rivelato anche un’ottima piattaforma per raccontare, da un nuovo e diverso punto di vista, la storia di quanto abbiamo fatto appassionatamente in questi anni per il settore delle telecomunicazioni e delle fibre ottiche, sottolineando ulteriormente che anche in Italia sono presenti le competenze e la capacità per portare a compimento progetti di sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga”.