Nuova energia sotto la Manica



Il Gruppo Prysmian si occuperà della progettazione, produzione e installazione “chiavi in mano” di un collegamento elettrico in cavo sottomarino e interrato
Dopo aver realizzato il primo collegamento sottomarino mai realizzato in Francia per trasmettere alla rete nazionale l’energia prodotta da parchi eolici offshore, il Gruppo Prysmian ha ottenuto un’importante commessa dal valore di €350 milioni per la realizzazione di un’interconnessione Francia-Gran Bretagna.
Il progetto è stato commissionato da IFA2 SAS, Joint Venture fra National Grid IFA2 Ltd, società che fa capo all’operatore di rete inglese National Grid, e l’operatore di rete francese RTE.
Il Gruppo Prysmian si occuperà della progettazione, produzione e installazione “chiavi in mano”di un collegamento elettrico in cavo sottomarino e interrato che collegherà Tourbe in Francia a Chilling nello Hampshire (Gran Bretagna).


Oltre al collegamento in cavo HVDC, il contratto prevede un collegamento ad alta tensione in corrente alternata (HVAC - High Voltage AlternatingCurrent) che collegherà la stazione di conversione alla sottostazione locale di Chilling (Gran Bretagna). Questo collegamento prevede sezioni interrate di 2 km a ciascuna estremità, unite da una sezione sottomarina di 5 km.
Massimo Battaini, Senior Vice President Energy Projects di Prysmian, sottolinea la soddisfazione dell’azienda, stata scelta da due dei più importanti clienti del Gruppo, con un accordo che “conferma della leadership di mercato e tecnologica del Gruppo nell’ambito dei sistemi di trasmissione in cavo sottomarino”.
L’interconnessione ad alta tensione in corrente continua (HVDC - High Voltage Direct Current) opererà a ± 320 kV e consentirà una trasmissione di 1.000 MW di potenza massima fra i due Paesi.
Il sistema in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC) percorrerà un tracciato di circa 25 km in Francia, partendo dalla stazione di conversione di Tourbe nel nord del Paese fino all’approdo vicino a Caen.
I cavi sottomarini saranno prodotti nello stabilimento Prysmian di Pikkala (Finlandia), mentre i cavi interrati saranno realizzati nello stabilimento francese del Gruppo a Gron (Francia). Per l’installazione delle sezioni interrate saranno coinvolte risorse e facilities di Prysmian Francia e UK, con HQ nell’area. Per l’installazione del collegamento sottomarino saranno impiegate le navi posacavi di Prysmian Cable Enterprise e Ulisse.
L’interconnessione IFA2 consentirà di incrementare la sicurezza, l’accessibilità e la sostenibilità della fornitura di energia in Francia e Gran Bretagna
Attraverso la collaborazione al progetto IFA2, Prysmian potrà fornire il proprio contributo per incrementare la sicurezza, l’accessibilità e la sostenibilità della fornitura di energia in Francia e Gran Bretagna.
Il sistema in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC) a 1.000 MW consentirà di ridurre i costi legati all’elettricità per le abitazioni e le imprese della Gran Bretagna, incrementando allo stesso tempo la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica per entrambi i Paesi, consentendo inoltre la possibilità di condividere l’utilizzo di energia rinnovabile.
Le società partner del progetto, National Grid e Réseau de Transport d'Electricité (RTE), prevedono di completare e rendere operativo IFA2 nel 2020.

OIL & GAS
Viaggio al centro della Terra con Prysmian Oil & Gas

FAST TRACK PROJECT
Il futuro comincia a Calais, la nostra prima fabbrica 4.0

FT-ETNO SUMMIT 2017
Tracciare la via alla connettività di domani

TELECOMUNICAZIONI
Il nostro impegno a sostegno della banda ultralarga italiana

GRADUATE PROGRAM
Il benvenuto del CEO ai partecipanti a Build the Future

PEOPLE