Sfruttare al meglio la Digital Transformation
 
                            MARZO 2017
Nel corso degli anni, il Gruppo Prysmian ha sviluppato importanti progetti in ambiti come ERP e business intelligence, utilizzando particolari modelli a cascata.
Dal momento che i risultati di questa strategia sono ormai consolidati, la società si sta concentrando su un approccio maggiormente agile, con una serie di progetti-pilota allinterno dell’area CRM. “Abbiamo applicato sistemi scrum all’interno dell’area CRM, limitando il più possibile la documentazione tecnica, cercando di alleggerire snellire il sistema maggiormente rispetto al solito, nonostante sia ancora piuttosto lontano da un tipo di approccio realmente agile”, spiega Stefano Brandinali, CIO del Gruppo Prysmian. Grazie a questo approccio, Prysmian è anche in grado di ripensare alla progettazione dei propri touchpoint digitali: infatti, si sta occupando di un progetto di rinnovamento di 29 siti web, utilizzando la logica glocal.
In questo senso, un progetto è può essere considerato di success
Quando si allontana notevolmente da quelle che erano le previsioni iniziali, che è esattamente l’opposto di quanto avviene nelle metodologie tradizionali. Considerando l’attitudine produttiva dell’azienda, Prysmian sta approfondendo le sue conoscenze del digitale in due aree principali: Digital for Operations, che rientra nell’ambito di Industria 4.0, e i settori Smart Office e Smart Working. “Nell’area Digital for Operations, stiamo valutando l’utilizzo dei droni per automatizzare gli inventari nei magazzini. Al momento, non ci sono ancora soluzioni industriali di questo tipo. Ci stiamo interfacciando con una startup per sviluppare un progetto-pilota”, spiega Brandinali. Allo stesso tempo, Prysmian sta valutando le proposte di una serie di potenziali partner nell’ambito della realtà aumentata per la formazione negli stabilimenti e i processi di assistenza da remoto.
L’innovazione è al centro della concezione di Industria 4.0
E questo fattore ha portato a molte interessanti possibilità. Una di queste consiste negli ologrammi digitali, che potrebbero svolgere un ruolo importante nella formazione del personale di linea: il Prysmian Innovation Lab si sta già occupando attivamente di questo pionieristico tema. Altri sistemi possibili includono le stampanti 3D, da utilizzare in fase di progettazione o per modellare i componenti, o le chatbots, che consentono di targettizzare particolari segmenti di clientela, beneficiando del potenziale dell’intelligenza artificiale e dei sistemi cognitivi.
 
                                        OIL & GAS
Viaggio al centro della Terra con Prysmian Oil & Gas
 
                                        FAST TRACK PROJECT
Il futuro comincia a Calais, la nostra prima fabbrica 4.0
 
                                        FT-ETNO SUMMIT 2017
Tracciare la via alla connettività di domani
 
                                        TELECOMUNICAZIONI
Il nostro impegno a sostegno della banda ultralarga italiana
 
                                        GRADUATE PROGRAM
Il benvenuto del CEO ai partecipanti a Build the Future
 
                                        PEOPLE