All’interno del nuovo ‘smart-working Headquarter’ di Prysmian
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/prysmian-headquarter-header-page.jpg)
MARZO 2017
Esattamente come abbiamo già fatto nell’industria dei cavi, con la nostra nuova sede ci stiamo spingendo oltre gli standard, rivoluzionando il modo di lavorare delle persone.
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/prysmian-headquarter-vertical-image.jpg)
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/prysmian-headquarter-vertical-image.jpg)
Un edificio ‘Platinum LEED’
Il sistema di certificazione e classificazione dell'efficienza energetica e dell'impronta ecologica degli edifici (LEED - Leadership in Energy and Environmental Design) è lo standard di riferimento nella valutazione degli edifici ecologici. Classifica le strutture in base al loro livello di sostenibilità ambientale, in ogni aspetto della loro costruzione.
L’headquarter di Prysmian è stato progettato per ottenere una classificazione Platinum – il più alto livello di certificazione. La nostra sede non solo è efficiente, ma ci consente di risparmiare sui costi e ci permette di lavorare in maniera più ecologica – salvaguardando il nostro pianeta e, allo stesso tempo, contribuendo a rendere più sostenibile la nostra attività.
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/prysmian-headquarter-horizontal-image.jpg)
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/prysmian-headquarter-horizontal-image.jpg)
Un metodo di lavoro innovativo e collaborativo
Oltre a utilizzare in modo intelligente le risorse naturali e basarsi su un sistema architettonico a basso consumo energetico per rendere più confortevole l’ambiente lavorativo, la nostra nova sede aiuta a migliorare il lavoro e promuove il senso di comunità, attraverso rete di sale riunioni studiate con attenzione, open-space e aree comuni.
Tutto ciò è stato ideato per incoraggiare la flessibilità e produttività e per rispondere direttamente a diverse esigenze lavorative, come lavorare in gruppo e da remoto, oltre a fornire spazi per lavorare in modo concentrato o per attività relazionali informali.
Si passerà meno tempo sulle scrivanie tradizionali. Sono state pensate, piuttosto, postazioni personalizzate, ideate per facilitare il movimento e l’interazione fra colleghi e con gli stakeholder esterni – principio fondamentale del nostro progetto.
Attraverso sale riunioni di varie dimensioni, postazioni telefoniche e ambienti informali dotati di sistemi tecnologici all’avanguardia, potremo usufruire dello spazio più adeguato alle nostre necessità, potenziando la produttività, l’innovazione e l’efficienza del nostro lavoro.
In funzione di questo nuovo assetto abbiamo creato Prysmart: un sistema di comunicazione multi-canale, per aiutare le persone a condividere le informazioni più importanti relative alle nostre sedi attraverso social network e newsletter.
I numeri del nuovo HQ:
14,000
metri quadrati
650
postazioni openspace
100
sale riunioni
180 persone
in un nuovo Audtorium
“Il cambiamento va di pari passo con il miglioramento”
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/face-org-str-andrea-pirondini-350x350.jpg)
Andrea Pirondini
Chief Operating Officer
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/prysmian-headquarter-full-image.jpg)
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/prysmian-headquarter-full-image.jpg)
La sostenibilità nel nuovo HQ in numeri:
2
serre
10
stazioni di ricarica per macchine elettriche
20
postazione per la raccolta differenziata
Riduciamo il nostro impatto ambientale
La trasformazione digitale ci sta aiutando, inoltre, a eliminare l’utilizzo di carta nei nostri uffici. Il nostro ambizioso programma ‘paperless’ non solo ci incoraggia a creare modalità di lavoro nuove e più efficienti, ma ha anche importanti conseguenze nell’ambito della salvaguardia ambientale.
E questo non è l’unico sistema attraverso cui stiamo riducendo il nostro utilizzo di energia. Stiamo infatti utilizzando al massimo le risorse naturali disponibili nel nostro Headquarter.
L’85% degli spazi consente l’utilizzo della luce naturale, grazie a un lay-out con due grandi serre climatizzate che connettono i tre corpi principali del fabbricato. L’illuminazione artificiale è realizzata con lampade a LED a intensità variabile regolata automaticamente da sensori in funzione della luce naturale. Questi stessi sensori rilevano la presenza e provvedono allo spegnimento delle luci negli open space vuoti e nelle meeting room non occupate. Tutto ciò ci permette di ottenere un risparmio energetico maggiore dell’80% rispetto all’utilizzo delle lampadine tradizionali, e di utilizzare l’illuminazione artificiale solo quando e dove necessario.
All’interno della sede viene incoraggiata la raccolta differenziata, per limitare gli sprechi.Stiamo anche studiando il modo in cui ci spostiamo per raggiungere il luogo di lavoro, offrendo convenzioni sull’abbonamento annuale al trasporto pubblico per coloro che decidono di fare a meno del posto auto all’interno della struttura. Quest’iniziativa è stata ben accolta, a conferma che un ampio numero di persone preferisce soluzioni più sostenibili per spostarsi rispetto all’utilizzo della propria auto.
I pilastri del nostro Quartier Generale:
Sostenibilità
Multi-funzionalità e collaborazione
Integrazione della vita lavorativa e benessere
Orgoglio e reputazione
Socializzazione e condivisione
Performance
Trasformazione digitale
Mantenendo un nesso costante fra una struttura architettonica intelligente e i più recenti metodi di lavoro, continueremo a sviluppare e ridefinire il modo in cui utilizziamo i nostri spazi, promuovendo una crescita efficiente e mantenendo Prysmian in prima linea nell’innovazione.
I nostri numeri della gestione energetica
3,700
metri quadrati di pannelli fotovoltaici
390
mila metri di cavi energetici
230
mila metri di cavi di trasmissione dati
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/350350350.png)
OIL & GAS
Viaggio al centro della Terra con Prysmian Oil & Gas
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/03%20PhTur%20Prysmian%20Usine%20122.jpg)
FAST TRACK PROJECT
Il futuro comincia a Calais, la nostra prima fabbrica 4.0
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/Box%20HP.jpg)
FT-ETNO SUMMIT 2017
Tracciare la via alla connettività di domani
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/Box%20350x350%20storia%20telecom.png)
TELECOMUNICAZIONI
Il nostro impegno a sostegno della banda ultralarga italiana
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/battista_350x350_new.png)
GRADUATE PROGRAM
Il benvenuto del CEO ai partecipanti a Build the Future
![](https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/2024-01/350x350_img-left.jpg)
PEOPLE