Sfruttando la forza del vento

Sfruttando la forza del vento

Il Gruppo è il partner d’elezione per la realizzazione dei più innovativi centrali parchi eolici offshore. Anche in Francia.


Questi tre importanti progetti – assegnati dal Reseau De Transport D’Electricite (RTE) – confermano il nostro impegno costante nel supportare, a livello globale, reti elettriche che siano più sostenibili e intelligenti.

Non ci limitiamo a realizzare i progetti. Andiamo oltre.

MARZO 2017

In Prysmian stiamo continuamente superando le barriere legate alla realizzazione dei parchi eolici offshore, fornendo innovative soluzioni di cavi, sostenibili e convenienti, sostenendo la crescita di questo settore.

Ma stiamo anche facendo molto di più.

A partire dalla progettazione fino al supporto post-vendita, passando per lo sviluppo e la produzione, l’installazione e la messa in opera, Prysmian offre al settore delle energie rinnovabili una gamma di servizi “chiavi in mano” all’avanguardia.

Per questo motivo siamo il partner scelto per un’importante commessa di 300 milioni di euro, per sviluppare collegamenti di cavi sottomarini che porteranno l’energia eolica prodotta da tre parchi eolici a milioni di attività commerciali e abitazioni in Francia.

 

Il ruolo di leader di Prysmian

Prysmian si occuperà della progettazione, della fornitura, dell’installazione e della messa in funzione di due collegamenti di cavi HV per l’esportazione di energia, collegando tre parchi eolici - Fecamp, Calvados e St Nazaire – alla rete francese.

Questi collegamenti percorreranno un tragitto sia sottomarino, sia terrestre. I nostri cavi sottomarini saranno realizzati presso i centri di eccellenza del Gruppo di Arco Felice (Italia) e di Pikkala (Finlandia), mentre i cavi terrestri presso lo stabilimento di Gron (Francia).

I collegamenti di cavi sottomarini saranno di tipo HVAC (High Voltage Alternating Current – corrente alternata ad alta tensione) e saranno cavi tripolari a 220 kV con un sistema isolante XLPE e un’armatura unifilare.

La consegna dei cavi è prevista fra il 2018 e il 2020 (in base alle tempistiche di realizzazione dei singoli parchi eolici), mentre la messa in funzione dovrebbe avvenire fra il 2019 e il 2022.

Una flotta di navi per la posa di cavi di prima classe

Grazie alla nostra flotta marina, possiamo offrire ai nostri clienti una gamma ampia e versatile di servizi di installazione. Per questo progetto, ci affideremo per la posa dei cavi DP 2 alla nostra nave di ultima generazione, la Cable Enterprise.

 

Porteremo in questo progetto la nostra ineguagliabile esperienza, la nostra unica capacità di produzione, le nostre capacità di installazione e messa in opera all’avanguardia.

 

Un partner affidabile e dedicato

Abbiamo ricoperto un ruolo centrale nella realizzazione di alcuni tra i parchi eolici più grandi e più importanti finora completati. Abbiamo fornito soluzioni di cavi sottomarini e terrestri ad alta tensione per progetti rilevanti, come BorWin2 e BorWin3, Helwin2, SylWin1, DolWin 3 e West of Adlergrund connection.