Lo Shard: un maestoso cono di luce, alimentato dai nostri cavi

FEBBRAIO 2017
Per definire quest’audace scultura di vetro e acciaio, l’architetto Renzo Piano si è ispirato alle guglie delle chiese e alle alberature delle navi ritratte dal Canaletto nel XVIII secolo. Fiera ed elegante, “The Shard” (la “scheggia”) svetta sul Tamigi raggiungendo un’incredibile altezza di 310 metri.


La resistenza al fuoco è la capacità di un prodotto di funzionare correttamente anche dopo l'esposizione diretta alle fiamme. Viene misurata in funzione dell’intervallo di tempo (in minuti) durante il quale il prodotto – in questo caso, il cavo – continua a funzionare in caso di incendio.
Un’opera d’arte vivente, che consuma energia
Assolutamente unico nel suo genere, questo grattacielo non è soltanto un capolavoro di architettura moderna, ma è anche una vera e propria città verticale che, lungo i suoi 92 piani, vanta la presenza di appartamenti di lusso, ristoranti, alberghi, uffici e negozi.


Energia, sicurezza e sostenibilità
Nel 2011, il Gruppo Prysmian è stato scelto come fornitore esclusivo dei cavi e dei componenti per i circuiti elettrici dello Shard, nonché come consulente ufficiale per la scelta dei metodi di installazione.
Per la realizzazione di questo progetto è stato scelto AFUMEX, il cavo a bassa emissione di fumi e privo di alogeni: una generazione di cavi elettrici ecosostenibili e a ridotta propagazione di fiamma, racchiusi in una guaina priva di alogeni e in grado di ridurre le emissioni di fumo. In caso di incendio, questo cavo limita la diffusione delle fiamme, rilasciando livelli estremamente ridotti di gas corrosivi e irritanti.
Il fattore tempo
Nell’eventualità di un incendio, a maggior ragione in un edificio delle dimensioni di un grattacielo che si sviluppa su decine di piani e presenta un elevato numero di occupanti, il tempo diventa una variabile essenziale per chiunque: per gli occupanti, che devono evacuare il grattacielo, e per i servizi di emergenza, che devono estinguere l’incendio e offrire assistenza.
Grazie ai cavi AFUMEX, si avrà a disposizione più tempo per evacuare l’edificio e per portare a termine le procedure di pronto intervento.
La gamma AFUMEX è uno dei fiori all’occhiello del Gruppo, poiché è in grado di offrire vantaggi eccezionali in termini di sicurezza antincendio e di sostenibilità ambientale.
Il Gruppo Prysmian ha installato i suoi cavi AFUMEX, resistenti al fuoco, in molti degli edifici più prestigiosi e densamente popolati del mondo, in cui la sicurezza antincendio è una priorità assoluta.
I numeri del progetto
350 km
lunghezza totale dei cavi resistenti al fuoco
310 metres
altezza del grattacielo
92
piani

OIL & GAS
Viaggio al centro della Terra con Prysmian Oil & Gas

FAST TRACK PROJECT
Il futuro comincia a Calais, la nostra prima fabbrica 4.0

FT-ETNO SUMMIT 2017
Tracciare la via alla connettività di domani

TELECOMUNICAZIONI
Il nostro impegno a sostegno della banda ultralarga italiana

GRADUATE PROGRAM
Il benvenuto del CEO ai partecipanti a Build the Future

PEOPLE